PRODUTOS CONECTADOS
Seja bem-vindo à nossa casa conectada
Para criar um sistema inteligente com o Living Now with Netatmo só precisa instalar alguns produtos especificamente projetados para comunicarem uns com os outros e se conectarem à internet através da gateway. Os sistemas inteligentes continuam a poder ser usados de uma forma tradicional através dos interruptores.
PRODUTOS CONECTADOS
Seja bem-vindo à nossa casa conectada
Para criar um sistema inteligente com o Living Now with Netatmo só precisa instalar alguns produtos especificamente projetados para comunicarem uns com os outros e se conectarem à internet através da gateway. Os sistemas inteligentes continuam a poder ser usados de uma forma tradicional através dos interruptores.

Produtos conectados

Gateway

O coração do sistema, recebe o sinal dos produtos conectados e comunica com o router Wi-Fi.

Interruptor de iluminação conectado

Pode ser usado de forma tradicional ou comandado remotamente através da app ou de voz.

Interruptor de estores conectado

Para além do comando local, permite a integração com cenários ou pode ser gerido através da App.

Tomada conectada

Um módulo que permite a ativação remota da tomada e a medição de consumos.

Interruptor / variador

Ajusta o nível de iluminação para um conforto do utilizador.

Telerruptor e contactor CX3 with Netatmo

Produtos conectados modulares para quadro elétrico: telerruptor para iluminação de 16 A e contactor para cargas de elevado consumo de 20 A.

Interruptores sem fio conectados

Os interruptores sem fios permitem que a sua casa evolua. Quer mudar o layout da sua sala de estar, mas alguns interruptores ficariam mal posicionados? Não há problema: pode colocar os interruptores sem fios onde quiser, mudá-los de sítio sempre que pretender ou até mesmo usá-los como unidades de controle remoto. Os interruptores sem fios oferecem as seguintes vantagens: - São fáceis de adicionar a qualquer momento - Podem ser posicionados e reposicionados em qualquer lugar da sua casa - Nenhum trabalho de alvenaria é necessário (nem mesmo uma chave de fendas).

Interruptores sem fio conectados

Os interruptores sem fios permitem que a sua casa evolua. Quer mudar o layout da sua sala de estar, mas alguns interruptores ficariam mal posicionados? Não há problema: pode colocar os interruptores sem fios onde quiser, mudá-los de sítio sempre que pretender ou até mesmo usá-los como unidades de controle remoto. Os interruptores sem fios oferecem as seguintes vantagens: - São fáceis de adicionar a qualquer momento - Podem ser posicionados e reposicionados em qualquer lugar da sua casa - Nenhum trabalho de alvenaria é necessário (nem mesmo uma chave de fendas).

Interruptor de iluminação sem fios

Para ligar e desligar as luzes

Interruptor de estores sem fios

Para abrir e fechar os estores

Comando de cenários

Ativa vários produtos (iluminação, estores e tomadas) e fecha a casa com um simples clique. Versão de 2 módulos.

Comando de cenários

Ativa vários produtos (iluminação, estores e tomadas) e fecha a casa com um simples clique. Versão de 1 módulo.

Termostato conectado

O termostato conectado Smarther with Netatmo controla a temperatura da casa de forma simples. Graças à App Home + Control e à compatibilidade com os assistentes de voz, é possível uma gestão inteligente da temperatura.

Válvulas termostáticas inteligentes Netatmo

Agora com as válvulas termostáticas inteligentes Netatmo pode controlar a temperatura de cada divisão de uma forma independente através da App Home + Control.

Todos os produtos conectados podem ser controlados duma forma tradicional, através da App Home + Control ou dos assistentes de voz.