Netatmo é um especialista reconhecido em soluções para as Casas Inteligentes, oferecendo uma linha de produtos inovadores, fáceis de usar e instalar.
Aqui vamos apresentar as soluções para um Aquecimento Inteligente, permitindo economizar energia sem abdicar do conforto e as soluções para uma Segurança inteligente com um sistema completo de dispositivos nesta área.
Estes produtos têm garantia de 4 anos.
Soluções para um Aquecimento Inteligente
Termostato inteligente
Economize energia sem sacrificar o conforto.
O termostato inteligente é compatível com mais de 1.900 caldeiras e bombas de calor.


O Termostato Inteligente é conectado ao relé Netatmo por frequência de rádio. O relé está conectado à internet via Wi-Fi e pode ser controlado remotamente pela app Netatmo Energy. Este termostato pode substituir a maioria dos termostatos encastrados e sem fios. Pode também ser instalado como um novo termostato para regular uma caldeira de aquecimento ou bomba de calor.
Disponível também o Termostato Modulante Inteligente compatível com as caldeiras OpenTherm.

Válvula termostática inteligente
Escolha a temperatura certa para cada divisão da casa.
Se instalar um novo termostato ou o pack para aquecimento coletivo, poderá instalar até 20 válvulas termostáticas inteligentes de radiador.


As válvulas inteligentes são conectadas ao relé via rádio. O relé está conectado à internet via Wi-Fi, podendo ser controlado remotamente através da app Netatmo Energy. Se já tem um termostato Netatmo, apenas precisa verificar os parâmetros na app Netatmo Energy para descobrir quantas válvulas inteligentes pode adicionar.
Pack de válvulas termostáticas inteligentes para aquecimento coletivo e urbano
Controle a temperatura da casa com aquecimento coletivo.
As válvulas são compatíveis com 90% dos radiadores do mercado, incluindo Danfoss, Heimeir e Honeywell.


O Pack de válvulas termostáticas inteligentes para distribuição de calor é especialmente projetado para aquecimento coletivo ou urbano. É composto por um relé e 2 válvulas inteligentes. As válvulas ajustam o fluxo de água quente proveniente dos tubos do edifício. São conectadas via rádio ao relé, que está incluído neste pack. O relé está conectado à internet via Wi-Fi e pode ser controlado remotamente através da app.
Soluções para uma Segurança Inteligente
Fique de olho na casa
No jardim… a Câmara exterior inteligente
Alertas em tempo real para que sejam tomadas medidas em caso de intrusão.
Deteta a presença de pessoas, carros ou animais.


A Câmara exterior inteligente é a primeira câmara de segurança externa que deteta e sinaliza a presença de pessoas, carros e animais. Alerta em tempo real quando alguém entra em casa, um carro chega à garagem ou quando há animais no quintal. O projetor LED inteligente integrado afasta visitantes indesejados e ilumina a entrada.
A câmara liga-se quando uma pessoa, carro ou animal é detetado.
Também disponível com sirene.
Na casa… a Câmara interior inteligente
Alertas em tempo real para que sejam tomadas medidas em caso de invasão.
Uma câmara de segurança revolucionária com reconhecimento facial.


Ao contrário das soluções tradicionais em que se perde tempo a analisar as gravações, esta câmara avisa instantaneamente que um intruso foi detetado, enviando uma foto do rosto e um vídeo.
A câmara também possui uma função de deteção de alarme. Quando a câmara deteta um alarme, como um assaltante ou alarme de incêndio, uma notificação é enviada ao smartphone e a câmara grava um vídeo.
Para um nível extra de segurança…
Alarme em caso de arrombamento… a Sirene Interior Inteligente
Adicione a Sirene Interior Inteligente à sua Câmara Interior Inteligente Netatmo para um sistema de segurança completo que protege a sua casa. A Sirene só funciona com a câmara, vendida separadamente.

Quando um rosto desconhecido é detetado pela Câmara sem ninguém em casa, a Sirene imediatamente aciona um poderoso alarme de 110 dB para assustar o ladrão.
A Câmara Inteligente Netatmo usa reconhecimento facial e deteção de pessoas para acionar a Sirene Inteligente apenas quando ocorre uma intrusão. Não há alarmes falsos causados por membros da família, um animais de estimação ou movimentos inofensivos.
Em caso de intrusão, recebe um alerta em tempo real em smartphone, juntamente com um vídeo da intrusão gravado pela Câmara Netatmo.

Deteção de tentativas de intrusão… os Sensores Inteligente Portas e Janelas
Os sensores inteligentes de portas e janelas alertam sobre um problema antes mesmo de ocorrer uma invasão. Instalados nas portas e janelas selecionadas, podem avisar quando alguém está tentando forçar a entrada.
Também detetam quando uma porta ou janela é aberta repentinamente e enviam uma notificação imediata para o smartphone. Isso economiza um tempo valioso no caso de uma invasão.
Também pode receber notificações sempre que uma janela ou porta esteja aberta durante muito tempo.
Acabou de sair de casa, mas acha que pode ter deixado algo aberto? Pode verificar se as portas e janelas equipadas com um sensor estão abertas ou fechadas diretamente na app.
Sistema de alarme inteligente
Aproveite os benefícios do sistema de alarme inteligente completo.
Os sensores inteligentes de porta e janela Netatmo, a câmara interior inteligente e a sirene interna inteligente formam um sistema de alarme completo que protege a casa e responde a invasões.

Proteção contra incêndios… o Detetor de Fumo Inteligente
Avisa em caso de detetar fumo, onde quer que esteja.
Melhor segurança doméstica graças aos alertas no smartphone e uma bateria que dura 10 anos.


Em caso de fumo, o Detetor de Fumo Inteligente aciona um poderoso alarme de 85 dB e envia notificações em tempo real para o smartphone. A bateria do alarme continuará a funcionar durante a vida útil do produto.